DOCA0189ZH–05

拆卸不带理线模块的接触器

不带理线模块的接触器上,在更换开关模块之前,应:
  • 拆除机械联锁模块和连接排(如有)

  • 拆除所有辅助触点模块。

  • 断开顶部和底部电源连接。

执行以下步骤以拆除不带理线模块的接触器:

  1. 拧下控制端子块的螺钉。
  2. 拆除控制端子块。
  3. 断开顶部和底部电源连接。
  4. 将接触器与电源线分离。
  5. 用艾伦内六角扳手拧下将接触器模块固定在接触器外壳中的 4 颗螺钉。
  6. 从接触器外壳上拆下接触器模块。

接触器

工具

螺钉

LC1G115–225

艾伦内六角扳手

M8

LC1G265–500

内六角扳手

M10

LC1G630–800

内六角扳手

M12

接触器

工具

艾伦内六角扳手的长度 (L)

螺钉

LC1G115–225

艾伦内六角扳手

≥ 95 mm (≥ 3.74 in.)

M4

LC1G265–500

艾伦内六角扳手

≥ 115 mm (≥ 4.52 in.)

M4

LC1G630–800

艾伦内六角扳手

≥ 115 mm (≥ 4.52 in.)

M6

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?