DOCA0189ZH–05

接线特性

电缆类型

剥皮长度

导线数

章节

无电缆端的实心电缆

12 mm (0.47 in.)

1 条导线

0.75-2.5 mm²(18-14 AWG)

2 条导线

具有合适电缆端的柔性电缆

10 mm (0.40 in.)

1 条导线

0.75-2.5 mm²(18-14 AWG)

2 条导线

具有合适套管的柔性电缆

10 mm (0.40 in.)

1 条导线

2 条导线

0.75-2.5 mm²(18-14 AWG)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?