将 LC1G265–500 接触器和过载继电器装配到板上
组装了 LC1G265–500 接触器和 LR9G500 过载继电器(请参阅 装配过程)之后,按照以下步骤将此组件安装到板上。
-
在板上钻 6 个孔。最大孔径:6 mm (0.23 in.)
注: 为便于安装,可从 www.se.com 网站下载钻孔模板 JYT1902701。 -
沿对角线在板的中部插入两个短螺钉 (A)。
-
将接触器和过载继电器置于短螺钉头上。
-
使用 PZ2 螺丝刀以适当的扭矩拧紧两个短螺钉。
-
将两个长螺钉 (B) 沿对角线穿过接触器,再插入另两个螺钉以固定过载继电器,然后以适当的扭矩将它们拧紧。