DOCA0189ZH–05

编码原理

Tesys Giga 接触器 的商业型号根据重要功能进行编码,以指示接触器类型、440 Vac 时适用于 AC-3 使用类别的额定电流、控制电压和极数。

适用于普通用途的接触器

注: 高级接触器 LC1G115-500 上提供了 BEE 控制电压选项。

适用于轨道交通应用的接触器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?