DOCA0189ZH–05

失相保护

概述

失相保护用于保护三相异步电机免受 IEC 60947-4-1 和 UL 60947-4-1 标准所定义的失相的影响。

失相保护可用于保护三相 IE1、IE2、IE3 和 IE4 异步电机。

失相会导致电机过热。如果熔断器熔断或电源连接松动,则会发生这种情况。

工作

过载继电器 连续计算每相的 rms 电流值。当三相中某一相的 rms 电流值小于 0.1 Ir 且另一相的 rms 电流值大于 0.8 Ir 时,过载继电器 将在 4 +/- 1 秒内触发脱扣。

注: 失相保护无法被禁用。

手动复位

失相保护只能手动复位。有关更多信息,请参阅 脱扣复位

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.