DOCA0189ZH–05

IP20 可选保护盖

IP20 保护盖是可选保护盖,用于遮盖接触器与过载继电器(当安装在一起时)之间的主电源端子。

下表显示了保护盖与接触器和过载继电器的兼容性:

接触器

过载继电器

IP20 护盖型号

LC1G115–225

LR9G115–225

LA9G3704

LC1G265–500

LR9G500

LA9G3705

LC1G630–800

LR9G630

LA9G3706

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.