DOCA0189ZH–05

不带远程磨损诊断模块

如要在更换接触器(不带远程磨损诊断模块)上的开关模块后复位磨损诊断指示,请:
  1. 打开复位开关的开关盖

  2. 更改接触器上复位开关的位置(从 A 更改为 B 或从 B 更改为 A)。

执行了复位并且 A1-A2 受电后,接触器进入复位状态(持续 10 秒):诊断 LED 闪烁且接触器保持断开状态。它将在 10 秒后闭合。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?