DOCA0189ZH–05

藉由连接排安装端子罩

无法使用连接排来安装端子罩的后盖。您可以使用可选配的接线片盖 LA9G3707 或 LA9G4707 来改善连接排的绝缘。
  1. 将连接排置于并插入到接触器的电源端子上。
  2. 将接线片向内插入接触器的电源端子。
  3. 以适当的扭矩插入并拧紧螺钉。

    接触器

    螺钉类型

    扭矩

    LC1G115–225

    艾伦内六角扳手

    18±1.8 N•m (159±15.9 lb-in)

    LC1G265–500

    内六角扳手

    35±3.5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630–800

    内六角扳手

    58±5.8 N•m (513±51.3 lb-in)

  4. 安装端子罩的前盖。
  5. 以适当的扭矩插入并拧紧螺钉,以锁定前盖。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.