DOCA0189ZH–05

接线特性

电缆类型

剥皮长度

导线数

章节

实心电缆

10 mm (0.40 in.)

1 条导线,不带电缆端

0.2-2.5 mm²(26-14 AWG)

2 条导线,带合适的双套管

0.5-1.0 mm²(20-18 AWG)

柔性电缆

10 mm (0.47 in.)

1 条导线,带合适的电缆端或套管

0.25-2.5 mm²(24-14 AWG)

2 条导线,带合适的双套管

0.5-1.0 mm²(20-18 AWG)

请勿使用不带电缆端或套管的柔性电缆。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?