DOCA0189ZH–05

基于电流的保护功能

过载继电器 提供了四种基于电流的保护功能:

  • 热过载保护

  • 失相保护

  • 相不平衡保护

  • 接地故障保护

操作

当保护功能触发脱扣时,过载继电器 的辅助触点的状态会改变:

  • NC 95/96 触点状态从闭合变为断开。

  • NO 97/98 触点状态从断开变为闭合。

脱扣状态被锁存,并由 过载继电器 正面的脱扣指示灯指示。这时需要执行复位操作,以确认脱扣状况并释放辅助触点。

过载继电器 的辅助触点可按如下方式使用:

  • NC 触点可用于关闭 接触器 ,然后停止电机。

  • NO 触点可用于远程指示 过载继电器 的状态。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?