DOCA0189ZH–05

接线片安装

按照以下步骤,将接线片安装在 接触器过载继电器 的电源端子上。
  1. 将垫圈和螺钉插入接线片孔。
  2. 将接线片置于 接触器 或过载继电器的电源端子上。
  3. 以适当的扭矩插入并拧紧螺钉。

    接触器

    过载继电器

    螺钉类型

    扭矩

    LC1G115–225

    LR9G115-225

    艾伦内六角扳手

    18±1.8 N•m (159±15.9 lb-in)

    LC1G265–500

    LR9G500

    内六角扳手

    35±3.5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630–800

    LR9G630

    内六角扳手

    58±5.8 N•m (513±51.3 lb-in)

    注: 也可以安装两个用于电源连接的接线片。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?