DOCA0189ZH–05

使用夹式标识牌进行标识

每个 接触器 和过载继电器的正面都有一个夹式标识牌。标识牌的尺寸为 8 x 18 mm(0.31 x 0.70 in.)
注: 可订购备用标识牌,其商业型号为 LA7D903(一套包含 100 个标识牌)。

按照以下步骤,使用标识牌标识设备。

  1. 脱开标识牌,并将其从 接触器 或过载继电器上取下。
  2. 在标识牌上注明 接触器 或过载继电器的标识代码。
  3. 将标识牌卡回 接触器 或过载继电器上。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?