DOCA0189ZH–05

热过载保护

概述

热过载保护用于依据 IEC 60947-4-1 和 UL 60947–4–1 标准保护异步电机免受热过载的影响。

热过载保护可用于保护:

  • 三相 IE1、IE2、IE3 和 IE4 异步电机。

  • 单相异步电机。

热过载状况导致电机过热。热过载状况出现在:

  • 启动时间过长的启动阶段,或者发生失速的时候。

  • 运行期间,如果存在堵转或导致电机电流异常增大的任何状况。

有关单相电机保护的更多信息,请参阅单相电机应用

工作

过载继电器 连续计算电机的热状态和热容量。

  • 当电机已用热容量超过 90% 时:过载继电器 上的 Alarm LED 为橙色灯常亮,指示电机正接近热过载。如果不采取措施来解决热过载,电机将很快停止。当已用热容量低于 80% 时,过载继电器 清除热过载报警。

  • 当电机已用热容量超过 100% 时:热过载保护触发脱扣,辅助触点的状态发生改变。

注: 热过载保护无法被禁用。

设置

热过载保护的设置为 Ir/FLA 阈值和脱扣等级。

  • Ir/FLA 阈值

    Ir/FLA 阈值对应于电机额定电流或满载电流,可通过 64 位旋转开关进行调整。

    下表列出了 Ir/FLA 阈值的设置范围:

    商业型号

    Ir/FLA 设置范围

    LR9G115

    28-115 A

    LR9G225

    57-225 A

    LR9G500

    125-500 A

    LR9G630

    160-630 A

  • 脱扣等级

    脱扣等级允许根据应用调整热过载保护的脱扣时间。脱扣等级遵照 IEC 60947-4-1 和 UL 60947–4–1 标准的定义。脱扣等级可通过旋转开关选择。

    下表根据所选择的脱扣等级给出了相应的脱扣时间 (Tp):

    负载中的电流

    5E 级

    10E 级

    20E 级

    30E 级

    7.2 x Ir

    3 秒 < Tp ≤ 5 秒

    5 秒 < Tp ≤ 10 秒

    10 秒 < Tp ≤ 20 秒

    20 秒 < Tp ≤ 30 秒

脱扣曲线

热过载保护的脱扣曲线指示每个脱扣等级的脱扣时间 (Tp),具体取决于 过载继电器 的电流负载和热状态。这两种状态为冷态和热态:

  • 冷态:之前无负载且已用热容量为 0% 时的 过载继电器 热状态。

  • 热态:负载电流为设定电流且已用热容量为 75% 时的 过载继电器 热状态。

5E 级

1 热态
2 冷态

10E 级

1 热态
2 冷态

20E 级

1 热态
2 冷态

30E 级

1 热态
2 冷态

手动复位

热过载保护可手动复位。有关更多信息,请参阅 脱扣复位

自动复位

警告
意外的设备运行
设置到 AUTO R 之前,应确保电机的自动重启不会引起不安全的状况。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

热过载保护的自动复位可藉由旋转开关来启用或禁用。

热过载保护自动复位已启用。

热过载保护自动复位已禁用。

启用自动复位后,热过载脱扣将在 2±1 分钟内自动复位。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.