DOCA0189ZH–05

远程磨损诊断模块

概述

远程磨损诊断模块用于远程指示磨损诊断功能。它只能安装在高级接触器上。

模块端子采用推入技术。根据触点布置方式,远程磨损诊断模块有两种类型:

  • LA9GRD01:1 个 NC 触点

  • LA9GRD10:1 个 NO 触点

标签

描述

A

连接至高级接触器的插头

B

解锁按钮

C

磨损指示触点端子

D

磨损诊断复位按钮

复位按钮

复位按钮具有两个功能:

  • 如果检测到磨损诊断:更换开关模块后,将复位按钮切换到左侧,以复位磨损诊断指示

  • 如果未检测到磨损诊断:您可以通过更改复位按钮的位置,来测试控制电路。它将更改模块触点的位置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?