DOCA0189ZH–05

故障排除

安装

问题描述

可能原因

解决方法

难以将接触器安装在安装板上

钻孔尺寸不正确或未使用钩挂引脚或螺钉

请遵循接触器安装说明,TeSys Giga 接触器安装板安装

难以将过载继电器安装在安装板上

钻孔尺寸不正确

请遵循过载继电器安装说明, TeSys Giga 电子过载继电器安装板安装

难以在接触器上安装辅助触点模块

无法正确安置驱动引脚或固定件

请遵循辅助触点模块安装说明,安装辅助触点模块

工作

问题描述

可能原因

解决方法

接触器未闭合,控制模块上的诊断 LED 有规律地闪烁 2 次

控制电压低于 Ucmin 的 80%

检查控制电压。

高级接触器未闭合

PLC 输入开关状态与控制接线图不一致

检查 PLC 输入开关状态或控制接线图。

接触器未闭合

控制电路接线错误

检查控制接线图,控制模式

由于灰尘或机械问题,磁路无法闭合

拆下控制模块,控制模块更换,然后用干布清洁可够到的部分。

如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 现场服务代表。

由于机械问题,极点无法闭合

拆下开关模块,开关模块更换,然后用干布清洁可够到的部分。手动测试开关模块,以检测是否存在阻滞点。

如果问题依然存在,请更换开关模块,开关模块更换

过载继电器意外脱扣

保护设置出错

检查保护设置,基于电流的保护功能

过载继电器上的振动过大

检查振动环境。

过载继电器环境中的磁场强度过大

在过载继电器周围添加外部隔磁装置。

过载继电器手动复位无效

复位按钮未完全按下

重新完全按下复位按钮。

接触器开关模块

问题描述

可能原因

解决方法

无法拆除开关模块

还有一些螺钉未被拧下

检查是否拧下了所有螺钉。

难以更换开关模块

电缆、辅助触点模块、中框螺钉的拆除程序不正确

请遵循开关模块更换说明,开关模块更换

接触器控制模块

问题描述

可能原因

解决方法

控制模块上的诊断 LED 持续闪烁

检测到控制模块内部故障

更换控制模块, 控制模块更换

控制模块上的诊断 LED 有规律地闪烁 4 次

远程磨损诊断模块和触点磨损诊断功能未同步

更改远程磨损诊断模块上复位按钮的位置。

过载继电器

问题描述

可能原因

解决方法

过载继电器电机 ON LED 闪烁

检测到过载继电器内部故障

更换过载继电器。

电机已通电,但过载继电器电机 ON LED 熄灭。

LED 指示灯故障

更换过载继电器。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.