DOCA0189ZH–05

范围

下表介绍了 TeSys Giga 电子过载继电器 的范围:

商业型号

Ir/FLA 设置范围

直接安装在 接触器

LR9G115

28-115 A

LC1G115–225

LR9G225

57-225 A

LC1G115–225

LR9G500

125-500 A

LC1G265–500

LR9G630

160-630 A

LC1G630–800

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?