DOCA0189ZH–05

概述

可以根据触点磨损情况或根据需要,更换开关模块。当触点磨损诊断功能检测到触点磨损时,必须更换开关模块。触点磨损后,必须将所有开关模块一起更换。

开关模块兼容高级和标准接触器。

下表提供了开关模块的商业型号:

接触器

一套包含 3 个开关模块,用于 3P 接触器

一套包含 4 个开关模块,用于 4P 接触器

LC1G115–225

LA9G3QA

LA9G4QA

LC1G265–330

LA9G3RA

LA9G4RA

LC1G400–500

LA9G3SA

LA9G4SA

LC1G630–800

LA9G3TA

LA9G4TA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?