DOCA0189ZH–05

安全应用

TeSys Giga 高级接触器和 TeSys Giga 标准接触器可用于安全应用。在此类应用中,它们作为安全相关部件构成安全链的组成部分之一,并关断执行 IEC 60204-1 停止类别 0 的电机电源。

它们由安全 PLC、安全继电器或安全开关的输出控制,并借助镜像辅助触点,在需要时提供对其状态的高度可靠监控。

辅助触点可指示接触器状态。它们可用于远程可视指示、报警、电气锁定、继电器激活等。

每个接触器都标配有 1 NO + 1 NC 辅助触点模块。辅助触点模块的 NC 触点为符合 IEC 60947-4-1 的镜像触点,它通过机械连接可靠地指示主电源触点的状态,在注重辅助触点状态可靠性的场合中,会配备这种触点。主电源触点与辅助触点的 NC 触点不能同时闭合。

连接方式:推入式。

使用与安全 PLC 或安全继电器的输入相连并由系统连续读取的镜像触点,可将此子系统的诊断覆盖率提高 99%。

可以依据 4 种电气图按照以下条件执行停止类别 0:

  • 接触器类型 - 高级或标准。

  • 高级接触器的控制模式。

警告
意外的设备运行
根据接触器控制模块的特性调整命令组件的大小。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

不使用 PLC 输入的高级接触器

高级接触器的 PLC 输入开关处于 OFF 位置。

在安全停止情形下,一旦切断了 A1-A2 控制模块端子上的控制电压,极点便会断开。

接触器控制部件的特性必须与控制模块的特性兼容。

使用 PLC 输入执行标准操作和安全停止的高级接触器

高级接触器的 PLC 输入开关处于 ON 位置。

A1-A2 控制模块端子用于为控制模块的电子部件和线圈供电。

X1-X2-X3 控制模块端子用于在执行标准操作或安全停止时使接触器闭合和断开。如果是安全停止,一旦 X3 端子上的命令为关闭,极点就会断开。输入 X3 是故障安全输入。

接触器控制部件的特性必须与控制模块的特性兼容。

高级接触器 - 使用 PLC 输入执行标准操作以及在安全停止时移除 A1 A2 上的控制电压

高级接触器的 PLC 输入开关处于 ON 位置。

A1-A2 控制模块端子用于为控制模块的电子部件和线圈供电。

X1-X2-X3 控制模块端子用于在执行标准操作时使接触器闭合和断开。

在安全停止情形下,一旦切断了 A1-A2 控制模块端子上的控制电压,极点便会断开。

接触器控制部件的特性必须与控制模块的特性兼容。

标准接触器

在安全停止情形下,一旦切断了 A1-A2 控制模块端子上的控制电压,极点便会断开。

接触器控制部件的特性必须与控制模块的特性兼容。

SIL2 应用示例

SIL2 应用示例 - 将防护装置监控与以下器件结合使用

  • 电磁编码开关

  • 安全模块

  • 使用 PLC 输入执行标准操作和安全停止的两个高级接触器

编号

设备

备注

1

XCSDMP590L01M12

两个电磁编码开关,具有反效输出(每个开关一个常开输出、一个常闭输出)。

2

LC1G●●●A

两个 TeSys Giga 高级接触器

硬件概览中未显示高级接触器镜像触点与安全模块之间的连接细节。

3

XPSUS12

安全模块

4

Harmony XB4

用于监控下启动/重启的按钮。此按钮用于提供信号,以退出安全链解决方案的预定义安全状态。它不启动/重启整个机器或过程。

5

ABL●●●

电源

6

M221 Logic Controller

连接到安全模块状态输出的数字量输入

7

电机

-

有关应用示例,请参阅安全链解决方案指南

安全停止类别 0 测试程序

必须根据标准和当地法律法规定期测试安全停止类别 0 的功能。

如果当地法律法规没有相关规定,Schneider Electric 建议每年执行一次安全停止类别 0 测试程序。

  1. 断开上游断路器或隔离开关以关断电源。

  2. 闭合接触器。

  3. 按下急停按钮。

  4. 确认接触器已断开。

  5. 确认接触器(21-22、31-32、61-62、71-72)的 NC 辅助触点已闭合。

  6. 重置急停系统。

  7. 闭合接触器。

  8. 确认接触器(21-22、31-32、61-62、71-72)的 NC 辅助触点已断开。

如果其中某项检查不符合要求,请参阅 故障排除

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?