使用方形连接器进行连接
方形连接器可用于连接配有以下端子加长连接片的接触器和过载继电器:
-
直型端子加长连接片
-
扩展器
-
用于方形连接器的端子适配器。
下表列出了与接触器和过载继电器一起使用的方形连接器:
|
接触器 |
过载继电器 |
端子加长连接片 |
方形连接器 |
|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
LR9G115-225 |
直型端子加长连接片 LA9G●601 |
AL250●●● |
|
DZ2FG●●● |
|||
|
扩展器 LA9G●611 |
AL250●●● |
||
|
DZ2FG●●● |
|||
|
DZ2FH●●● |
|||
|
用于方形连接器的端子适配器 LA9G●711 |
AL400●●● |
||
|
DZ2FH●●● |
|||
|
DZ2FJ●●● |
|||
|
LC1G265–500 |
LR9G500 |
扩展器 LA9G●612 |
AL400●●● |
|
AL600LS52K● |
|||
|
DZ2FJ●●● |
|||
|
DZ2FK●●● |
|||
|
用于方形连接器的端子适配器 LA9G●712 |
AL400●●● |
||
|
AL600LS52K● |
|||
|
DZ2FJ●●● |
|||
|
DZ2FK●●● |
|||
|
LC1G630–800 |
LR9G630 |
用于方形连接器的端子适配器 LA9G●714 |
AL600●●● |
|
DZ2FK●●● |
|||
|
DZ2FL●●● |
|||
|
S 型 |