TeSys Giga 接触器 装配,TeSys Giga 过载继电器单独安装
概述
安装底座用于在 接触器 下方单独安装过载继电器,以对齐接触器和过载继电器的主电源极点连接,从而允许在接触器和过载继电器之间使用直排连接。
|
描述 |
安装底座型号 |
|---|---|
|
用于将 LR9G115-225 与 LC1G115-225 对齐的安装底座 |
LA9G3650 |
|
用于将 LR9G500 与 LC1G265-330 对齐的安装底座 |
LA9G3651 |
|
用于将 LR9G500 与 LC1G400-500 对齐的安装底座 |
LA9G3652 |
|
用于将 LR9G630 与 LC1G630-800 对齐的安装底座 |
LA9G3653 |
安装过程
按照以下步骤在过载继电器上安装安装底座。
-
从过载继电器向外推相间隔板适配器。
-
拆下相间隔板适配器,留在旁边以备后续使用。
-
将安装底座置于过载继电器背面的顶钩上。
-
向内推,以使安装底座与过载继电器的底钩自动锁定。
-
将相间隔板适配器装回到过载继电器上。
-
向内推,听到咔哒声,即表示其已自动锁定。
-
使用直接线柱在接触器下游连接过载继电器。