DOCA0189ZH–05

TeSys Giga 接触器安装板安装

危险
存在电击、爆炸或电弧闪烁危险
安装接触器时,应使之与接地金属保持最小间距。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

接触器可以安装在

  • 钻有普通孔的板上,安装时需使用接触器随附的螺钉、垫圈和螺母

  • 或者钻有螺纹孔的板上,安装时仅使用适合螺纹孔的螺钉。

注: 建议使用最小厚度为 2 mm (0.08 in.) 的钢板。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?