DOCA0189ZH–05

硬件描述

标签

描述

A

电源连接

B

控制端子

C

测试按钮

D

脱扣指示灯

E

复位按钮

F

二维码

G

夹式标识牌

H

绿色电机通电 LED

I

橙色报警 LED

J

可铅封的护盖

K

Ir/FLA 设置

L

过载复位模式设置和相不平衡激活

M

脱扣等级设置和接地故障激活

N

相间隔板适配器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?