DOCA0189ZH–05

藉由连接排安装相间隔板

  1. 请参见相间隔板上显示的方向,以根据接触器额定值将其切割。
  2. 切掉相间隔板的额外部分。
  3. 在接触器的电源端子上以适当的方向插入相间隔板。
  4. 向内推相间隔板,听到咔哒声,即表示其已自动锁定。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?