措施
在执行本指南中的任何步骤之前,请阅读并理解以下注意事项。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
加利福尼亚 65 号法案警告
警告:本产品可能导致您接触到化学物质,其中包括被加利福尼亚州视为致癌物质的苯乙烯以及被加利福尼亚州视为可引起先天性缺陷或其他生殖危害的双酚
A。有关详细信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
。
预期用途
本指南中所述的产品是低压开关柜,用于工业或商业应用中的工业用途。
本产品的使用必须符合一切适用的安全法律法规、指定的要求和技术参数。
在使用本产品之前,必须对计划的应用执行危险分析和风险评估。必须根据评估结果采取相应的安全相关措施。
由于本产品应作为机器或过程的组成部分来使用,因此必须通过对整个系统的设计来确保人员安全。
本产品必须与规定的电缆和附件一同使用。务必使用原装附件和备件。禁止用于除明确允许的用途之外的任何其他用途,否则可能导致意料之外的危害。
危险