DOCA0189ZH–05

电源切换接触器

转换应用说明

电源切换接触器对有助于确保安装和能源管理的持续性。它在以下两种电源之间切换:

  • 通常为系统供电的电源 M(主电源)。

  • 从附加电网或发电装置接出的电源 S(备用电源)。

这些电源为三相配置或三相 + 中性线配置。

两个接触器必须以机械和电气方式联锁,以防止两个电源并联,甚至防止暂时并联。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?