DOCA0189ZH–05

带远程磨损诊断模块

在选配有远程磨损诊断模块的高级接触器上,必须在远程磨损诊断模块上复位磨损诊断指示。

在检测到磨损后,远程磨损诊断模块上的复位按钮位于右侧。

如要在更换开关模块后复位磨损诊断指示,请将复位按钮切换到左侧。

执行了复位并且 A1-A2 受电后,接触器进入复位状态(持续 10 秒):诊断 LED 闪烁且接触器保持断开状态。它将在 10 秒后闭合。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?