DOCA0189ZH–05

安装过程

按照以下步骤,在改装底座上安装 TeSys Giga 接触器
  1. 从 TeSys F 接触器的固定孔中拆下四个安装螺钉。
  2. 拆除 TeSys F 接触器。
  3. 将改装底座置于 TeSys F 接触器的固定孔上。如 TeSys Giga 接触器 安装在改装底座上 所示,将改装底座上的孔与 TeSys F 接触器对准,以进行更换。
  4. 使用 PZ2 螺丝刀以适当的扭矩插入并拧紧四个安装螺钉。

    注: 使用 TeSys F 接触器的螺钉安装改装底座。

  5. 沿对角线在改装底座中部插入并拧紧两个短螺钉 (A)。
  6. 将 TeSys F 接触器 置于短螺钉头上。
  7. 插入长螺钉 (B) 并使用 PZ2 螺丝刀以适当的扭矩将其拧紧。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?