DOCA0189ZH–05

电源连接附件

接触器可通过以下电源连接附件进行连接:

  • 直型端子加长连接片

  • 折边型端子加长连接片

  • L 形侧部端子加长连接片 3P

  • L 形大尺寸端子加长连接片 3P

  • L 形背部端子加长连接片 3P

  • 扩展器

  • 大尺寸扩展器

  • 柔性端子加长连接片

  • 用于方形连接器的端子适配器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?