DOCA0189ZH–05

概述

TeSys Control-Giga 接触器 是用于 AC/DC 电机应用和 AC/DC 负载应用的大功率接触器(最高 800 A (AC-3) 或 1050 A (AC-1))。它们可以使用高达 1000 Vac 的电源电压以及高达 460 Vdc 的电源电压。

它们有 3 个主极或 4 个主极,与配套的 Schneider Electric 断路器具有相同的宽度和极距。

它们可由交流或直流控制电压供电,并内置有浪涌抑制器。它们所适用的控制电压范围较大。如果由直流控制电压供电,则无极性要求。

其中的接触磨损诊断或控制电压诊断作为嵌入诊断功能存在。它们随附有一个辅助触点模块,此模块由两个带推入式 端子的辅助触点 (1 NO + 1 NC) 组成。辅助 NC 触点反映主极的状态,辅助 NO 触点机械地连接到 NC 辅助触点。

接触器有两种版本:

  • Tesys Giga 接触器 - 高级版
  • Tesys Giga 接触器 - 标准版
    • 适用于普通用途的标准接触器

    • 适用于轨道交通应用的标准接触器

Tesys Giga 接触器 - 高级版

高级接触器的特定机械设计允许在不断开电源电路连接的情况下维护触点。

在高级接触器上,高级控制模块通过 A1-A2 端子或 X1-X2-X3 PLC 输入端子控制接触器。X1-X2-X3 端子通过高密度 PLC 固态输出直接控制接触器,无需插入继电器。

它们可以在 24-48、48-130 或 200-500 Vac/Vdc 的控制电压范围下工作。所有控制端子均可拆卸,并采用推入技术。高级控制模块与可选远程磨损诊断 (RWD) 模块兼容。

Tesys Giga 接触器 - 适用于普通用途的标准版本

在标准接触器上,标准控制模块通过 A1-A2 端子控制接触器。它们可以在 48-130 或 100-250 Vac/Vdc 的控制电压范围下工作。A1-A2 端子可拆卸,并采用推入技术。

Tesys Giga 接触器 - 适用于轨道交通应用的标准版本 S207

商业型号以 S207N 结尾的标准接触器专用于轨道交通应用。

标准控制模块通过 A1-A2 端子控制接触器。它们只能在 48-130 Vac/Vdc 的控制电压范围下工作。A1-A2 端子可拆卸,并采用推入技术。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?