DOCA0189ZH–05

可逆接触器过载保护

TeSys Giga 过载继电器可为可逆接触器中的电机提供热过载保护。热过载继电器额定值与接触器的额定值相同。

热过载继电器可以独立安装,并连接在电机定子端子与接触器之间。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.