DOCA0189ZH–05

接线柱或接线片连接

  1. 将电源电路的接线柱或接线片置于端子加长连接片上。

  2. 使用端子加长连接片随附的螺钉将端子加长连接片连接到电源电路。

  3. 以适当的扭矩拧紧螺钉。这些扭矩与将端子加长连接片连接到接触器上时所用的扭矩相同。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?