DOCA0189ZH–05

柔性端子加长连接片

柔性连接排可用于将 TeSys Giga 高级或标准接触器与安装在同一平面和方向的塑壳断路器相连接。

下表列出了用于将高级或标准接触器与塑壳断路器相连接的柔性端子加长连接片:

接触器

塑壳断路器

极数

柔性端子加长连接片

LC1G115–225

TeSys Power - Giga 电机保护框架 5

3P

LA9G3111

ComPacT NSX100-250

PowerPacT H / J 型

ComPacT NSX100-250

4P

LA9G4111

LC1G265–500

TeSys Power - Giga 电机保护框架 6

3P

LA9G3112

ComPacT NSX400-630

PowerPacT L 型

ComPacT NSX400-630

4P

LA9G4112

LC1G630–800

ComPacT NS630b-1600

3P

LA9G3113

PowerPacT P 型

ComPacT NS630b-1600

4P

LA9G4113

注: 为便于安装,可从 www.se.com 网站下载钻孔模板 JYT1902701。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.