DOCA0189ZH–05

安装电源连接附件

本节介绍如何在电源端子上安装直型端子加长连接片。所有其他电源连接附件的安装步骤与此相同。
  1. 将端子加长连接片放在电源端子上。
  2. 将螺钉和垫圈插入端子加长连接片顶部的孔中。
  3. 以适当的扭矩拧紧螺钉。
    接触器

    螺钉类型

    扭矩

    LC1G115–225

    艾伦内六角扳手

    18±1.8 N•m (159±15.9 lb-in)

    LC1G265–500

    内六角扳手

    35±3.5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630–800

    内六角扳手

    58±5.8 N•m (513±51.3 lb-in)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?