DOCA0189ZH–05

拆卸带理线模块的接触器

无需断开电源,亦可更换带有理线模块的高级接触器或标准接触器的开关模块。
在带理线模块的接触器上,在更换开关模块之前,应:
  • 拆除机械联锁(如有)。

  • 拆除所有辅助触点模块。

执行以下步骤以拆除带有理线模块的接触器:

  1. 拧下控制端子块的螺钉。
  2. 拆除控制端子块。
  3. 拆除内部电源连接螺钉盖。
  4. 用适当的工具拧下螺钉,拆下内部电源连接螺钉。
  5. 用艾伦内六角扳手拧下将接触器模块固定在接触器外壳中的四颗螺钉。
  6. 从接触器外壳上拆下接触器模块。

接触器

工具

螺钉

LC1G115–225

艾伦内六角扳手

M8

LC1G265–500

内六角扳手

M10

LC1G630–800

内六角扳手

M12

接触器

工具

艾伦内六角扳手的长度 (L)

螺钉

LC1G115–225

艾伦内六角扳手

≥ 95 mm (≥ 3.74 in.)

M4

LC1G265–500

艾伦内六角扳手

≥ 115 mm (≥ 4.52 in.)

M4

LC1G630–800

艾伦内六角扳手

≥ 115 mm (≥ 4.52 in.)

M6

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?