DOCA0189ZH–05

安装远程磨损诊断模块

  1. 按下高级接触器顶盖上的按钮。
  2. 拉动高级接触器的顶盖。
  3. 将远程磨损诊断模块放在接触器上,然后向内推,听到咔哒声,即表示其已自动锁定。
  4. 连接电缆,听到咔哒声,即表示其已自动锁定。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?