星三角启动器
星三角应用说明
星三角电机启动用于:
-
空载启动的电机。
-
负载转矩低的电机。
-
负载转矩随速度增加而增加的电机,通过这种方式,可在电机启动时降低电机和配电网络中的应力。
星三角启动方式的特点是:
-
能够降低启动电流。
-
能够降低压降。
这种启动方法适用于所有六个定子端子都可触及且其三角形连接电压与主电压对应的三相电机。需要组合三个接触器。得益于定子绕组的星形连接,有助于降低电机启动时所需的电压:
-
星形连接中的启动转矩减小到直接启动转矩的三分之一,即大约为额定转矩的 50%。
-
星形连接中的启动电流约为额定电流的 1.8-2.6 倍。
当机器达到其相应速度时,应发生从星形到三角形的连接转换。负载转矩的过快增大会导致稳定的启动速度过低,因此这种启动方法的优势便不复存在。负载转矩取决于机器速度的某些机器(例如,离心式机器的特性)就存在这种情况。
星三角接触器
星三角启动器需要组合三个接触器:
-
线形接触器(L、KM2)
-
星形接触器(Y、KM1)
-
三角形接触器(Δ、KM3)
线形和三角形接触器具有相同的额定值,适用于电机 FLA / √3。
星形接触器适用于电机 FLA / 3。星形接触器的尺寸可以
-
与线形和三角形接触器的尺寸相同。
-
小于线形和三角形接触器的尺寸。
星形和三角形接触器必须以机械和电气方式联锁,以免在电机定子连接件转换期间发生短路。
机械联锁取决于三个接触器的类型。
|
线形和三角形接触器 |
星形接触器 |
机械联锁 |
过载继电器 |
|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
LC1G115–225 |
LA9G970 |
LR9G115–225 |
|
LC1G265–500 |
LC1G265–500 |
LA9G970 |
LR9G500 |
|
LC1G630–800 |
LC1G630–800 |
LA9G973 |
LR9G630 |
|
LC1G265–500 |
LC1G115–225 |
LA9G971 |
LR9G500 |
|
LC1G630–800 |
LC1G265–500 |
LA9G972 |
LR9G630 |
星三角启动器的过载保护
TeSys Giga 过载继电器可为星三角启动器中的电机提供热过载保护。过载继电器额定值与线形和三角形接触器的额定值相同。热过载保护的 Ir/FLA 阈值设置为电机 FLA / √3。
热过载继电器可以
-
直接安装在线形接触器下方(推荐),或者
-
独立安装,并连接在电机定子端子和三角形接触器之间。
星三角系统组装视频
如要访问有关星三角应用的三个接触器的组装演示视频,可单击此处,扫描二维码,或将链接复制粘贴到 Web 浏览器。