DOCA0189ZH–05

接触器接线特性

下表介绍了高级或标准接触器的推入式 端子块的接线特性:

电缆类型

剥皮长度

导线数

章节

实心电缆

12 mm (0.47 in.)

1 条导线,不带电缆端

0.2-2.5 mm²

(26–14 AWG)

2 条导线,带合适的双套管

0.5-1.0 mm²

(20-18 AWG)

柔性电缆

12 mm (0.47 in.)

1 条导线,带合适的电缆端或套管

0.25-2.5 mm²

2 条导线,带合适的双套管

0.5-1.0 mm²

(20-18 AWG)

请勿使用不带电缆端或套管的柔性电缆。

有关接触器接线图,请参见 控制模式

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.