DOCA0189ZH–05

电机通电和报警 LED

LED

LED 状态

指示

电机运行时

绿灯常亮

电机位于:

  • LR9G115 或 LR9G225 继电器上:测得的电流大于 25 A

  • LR9G500 或 LR9G630 继电器上:测得的电流大于 50 A

绿灯闪烁

检测到过载继电器内部故障,请参见 故障排除

熄灭

以下位置不提供电机:

  • LR9G115 或 LR9G225 继电器上:测得的电流小于 25 A

  • LR9G500 或 LR9G630 继电器上:测得的电流小于 50 A

报警

橙灯常亮

过载报警:已达到电机热容量的 90%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?