DOCA0189ZH–05

单相电机应用

概述

TeSys Giga 接触器和 TeSys Giga 过载继电器可用于控制和保护单相异步电机。

TeSys Giga 过载继电器保护单相电机不受热过载影响。必须根据具体应用设置热过载保护,请参见 热过载保护

为避免意外脱扣,必须禁用相不平衡保护(参见 相不平衡保护)和接地故障保护(参见 接地故障保护)。

接线图

必须按以下接线图所示来连接单相电机。

连接到过载继电器且接触器已装配

连接到独立过载继电器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?