DOCA0189ZH–05

过载复位模式设置和相不平衡激活

使用同一旋转开关来:

  • 启用或禁用热过载保护的自动复位。

  • 启用或禁用相不平衡保护。

热过载保护自动复位被禁用,相不平衡保护被启用。

热过载保护自动复位被禁用,相不平衡保护被禁用。

热过载保护自动复位被启用,相不平衡保护被启用。

热过载保护自动复位被启用,相不平衡保护被禁用。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?