DOCA0189ZH–05

概述

控制模块包含控制接触器极点所需的组件:

  • 固定磁路

  • 线圈绕组

  • 电子板

控制模块有两种类型:

  • 高级控制模块

  • 标准控制模块

检测到内部故障后,可用备用控制模块更换控制模块。

高级控制模块

下表提供了高级控制模块的商业型号:

接触器

控制电压

3P 控制模块

4P 控制模块

LC1G115–225

24-48 Vac/Vdc

LX1G3QBEEA

LX1G4QBEEA

48-130 Vac/Vdc

LX1G3QEHEA

LX1G4QEHEA

200-500 Vac/Vdc

LX1G3QLSEA

LX1G4QLSEA

LC1G265–330

24-48 Vac/Vdc

LX1G3RBEEA

LX1G4RBEEA

48-130 Vac/Vdc

LX1G3REHEA

LX1G4REHEA

200-500 Vac/Vdc

LX1G3RLSEA

LX1G4RLSEA

LC1G400–500

24-48 Vac/Vdc

LX1G3SBEEA

LX1G4SBEEA

48-130 Vac/Vdc

LX1G3SEHEA

LX1G4SEHEA

200-500 Vac/Vdc

LX1G3SLSEA

LX1G4SLSEA

LC1G630–800

48-130 Vac/Vdc

LX1G3TEHEA

LX1G4TEHEA

200-500 Vac/Vdc

LX1G3TLSEA

LX1G4TLSEA

标准控制模块

下表提供了标准控制模块的商业型号:

接触器

控制电压

3P 控制模块

4P 控制模块

LC1G115–225

48-130 Vac/Vdc

LX1G3QEHEN

LX1G4QEHEN

100-250 Vac/Vdc

LX1G3QKUEN

LX1G4QKUEN

LC1G265–330

48-130 Vac/Vdc

LX1G3REHEN

LX1G4REHEN

100-250 Vac/Vdc

LX1G3RKUEN

LX1G4RKUEN

LC1G400–500

48-130 Vac/Vdc

LX1G3SEHEN

LX1G4SEHEN

100-250 Vac/Vdc

LX1G3SKUEN

LX1G4SKUEN

LC1G630–800

48-130 Vac/Vdc

LX1G3TEHEN

LX1G4TEHEN

100-250 Vac/Vdc

LX1G3TKUEN

LX1G4TKUEN

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?