DOCA0189ZH–05

关于本书

文档范围

使用本指南可以:

  • 熟悉 TeSys Giga 系列 组件的机械和电气特性:

    • TeSys Control-Giga 接触器

    • TeSys Protect-Giga 电子过载继电器

  • 组装并连接 接触器过载继电器

有效性说明

本安装指南适用于具有如下配置的 TeSys Control-Giga 接触器
TeSys Protect-Giga 电子过载继电器

  • 3 极和 4 极 接触器

    • 10 个 AC-3 额定值,3 种规格:

      • 115-150-185-225 A

      • 265–330-400-500 A

      • 630-800 A

    • 接触器 的 2 种类型:

      • TeSys Giga 接触器 - 高级版本

      • TeSys Giga 接触器 - 标准类型

  • 过载继电器:4 个额定电流范围,3 种规格:

    • 28-115 A 和 57-225 A

    • 125-500 A

    • 160-630 A

本指南中所述的某些功能的可用性取决于 接触器过载继电器 上安装的物理模块。

在线信息

本文档中的信息可能在任何时候更新。Schneider Electric 强烈建议您通过 www.se.com/ww/en/download 获得最新版本。

本手册中描述的设备技术特性在网站上也有提供。如要在线访问此信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com

本指南中提供的技术特性应该与在线内容相同。如果发现本指南中包含的信息与在线信息之间存在差异,请以在线信息为准。

有关产品在环境指令(比如 RoHS、REACH、PEP 和 EOLI)方面的合规性,请访问 www.se.com/green-premium

相关的文件

文件名称

描述

文档编号

TeSys Control - Giga Contactors and TeSys Protect - Giga Electronic Overload Relays Catalogue

介绍 接触器过载继电器

LVCATESG_EN

TeSys Control Giga Series – Contactors – Instruction Sheet

介绍如何安装 接触器

GDE2324401

TeSys Protect Giga Series – Electronic Thermal Overload Relays – Instruction Sheet

介绍如何安装 过载继电器

NNZ5249001

TeSys Control Giga Series – Auxiliary Contacts with Push-in Terminals – Instruction Sheet

介绍如何安装带推入式 端子的辅助触点

NNZ5266201

TeSys Control Giga Series – Retrofit Kit for Contactors – Instruction Sheet

介绍如何使用改装套件将 接触器 安装在板上

NNZ4443401

TeSys Control Giga Series – Remote Wear Diagnostic Module – Instruction Sheet

介绍如何安装远程磨损诊断模块

NNZ4807901

TeSys Control Giga Series – Power Connection Accessories – Instruction Sheet

介绍如何安装电源连接附件

NNZ4793901

Tesys Control Giga Series - Flexible Terminal Extensions - Instruction Sheet

介绍如何将塑壳断路器连接到 LC1G 接触器

NNZ9700101

TeSys Control Giga Series – Cable Memory – Instruction Sheet

介绍如何安装理线模块

NNZ5141101

TeSys Control Giga Series – Control Module – Instruction Sheet

介绍如何安装控制模块

NNZ5142501

TeSys Control Giga Series – Switching Module – Instruction Sheet

介绍如何安装开关模块

NNZ5266601

TeSys Control Giga Series – IP20 Terminal Shrouds for LC1G115-500 Contactors – Instruction Sheet

介绍如何将 IP20 端子罩安装到 LC1G115-500 接触器上。

NNZ4804701

Tesys Control Giga Series - IP20 Terminal Shrouds for LC1G630-800 Contactors - Instruction Sheet

介绍如何将 IP20 端子罩安装到 LC1G630-800 接触器上。

JYT9976501

TeSys Control Giga Series – Combination Accessories – Instruction Sheet

介绍如何安装机械联锁和连接排

NNZ4813501

TeSys Control Giga Series – Insulation Accessories Phase Separator – Instruction Sheet

介绍如何安装相间隔板

JYT2250601

TeSys Control Giga Series – Push-in Terminal Adapter – Instruction Sheet

介绍如何安装推入式端子适配器

NNZ5142001

TeSys Protect Giga Series – Mounting Base – Instruction Sheet

介绍如何将独立式 过载继电器 安装在底座上

NNZ4806801

商标

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家或地区的注册商标。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?