DOCA0189ZH–05

接触器 定制

概述

理线模块连块让您能够在不断开电源连接的情况下更换接触器。

理线模块连接块安装在 3 极和 4 极高级接触器上。它们可作为选件安装在 3 极和 4 极标准接触器上。

描述

与接触器兼容

理线模块型号

3 极接触器理线模块 - 用于在更换接触器时将电缆固定到位

LC1G115–225

LA9G3101

LC1G265–500

LA9G3102

LC1G630–800

LA9G3103

4 极接触器理线模块 - 用于在更换接触器时将电缆固定到位

LC1G115–225

LA9G4101

LC1G265–500

LA9G4102

LC1G630–800

LA9G4103

本节介绍标准 接触器 中的理线模块连接块安装。

标准接触器上安装理线模块连接块 接触器

  1. 将螺丝刀放在 接触器 电源端子上,以卸下卡扣螺母。

  2. 顺时针旋转螺丝刀。

  3. 向外拉动卡扣螺母,将其拆下。

    注: 以类似方式拆下所有六颗螺母。将锁紧螺母留在旁边以备后续使用。
  4. 将理线模块连接块置于 接触器 电源端子上。

  5. 向内推,听到咔哒声,即表示其已自动锁定。

  6. 将锁紧螺母装回到理线模块的电源端子上。

  7. 以适当的扭矩拧紧螺钉。

接触器

扭矩

工具

螺钉

LC1G115–225

18±1.8 N•m (159±15.9 lb-in)

艾伦内六角扳手

M8

LC1G265–500

35±3.5 N•m (310±31 lb-in)

内六角扳手

M10

LC1G630–800

58±5.8 N•m (513±51.3 lb-in)

内六角扳手

M12

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?