DOCA0189ZH–05

安装星三角连接套件

本节介绍如何在接触器的电源端子上安装星三角连接套件。请参阅步骤 9 和 10,了解星形连接排连接套件的安装。

  1. 将线三角连接排置于线形和三角形接触器的上游电源端子旁边。

  2. 安置连接排,以将线路连接到线形接触器的上游电源端子上。

  3. 将螺钉和垫圈穿过连接排和电源端子插入。以适当的扭矩拧紧螺钉。

  4. 安置连接排,以将电机连接到线形接触器的上游电源端子上。

  5. 将螺钉和垫圈穿过连接排和电源端子插入。以适当的扭矩拧紧螺钉。

  6. 将星三角连接排置于星形和三角形接触器的下游电源端子旁边。

  7. 安置连接排,以将电机连接到三角形接触器的上游电源端子上。

  8. 将螺钉和垫圈穿过连接排和电源端子插入。以适当的扭矩拧紧螺钉。

  9. 将星形连接排置于星形接触器的上游电源端子旁边。

  10. 将螺钉和垫圈穿过连接排和电源端子插入。以适当的扭矩拧紧螺钉。

接触器

工具

扭矩

螺钉

LC1G115–225

艾伦内六角扳手

18 ± 1.8 N•m (159 ± 15.9 lb-in)

M8

LC1G265–500

内六角扳手

35 ± 3.5 N•m (310 ± 31 lb-in)

M10

LC1G630–800

内六角扳手

58 ± 5.8 N•m (513 ± 51.3 lb-in)

M12

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?