DOCA0189ZH–05

出厂设置

过载继电器出厂设置如下:

  • 热过载保护:已启用。

  • Ir/FLA 阈值:Ir/FLA 最小值。

  • 复位模式:手动。

  • 脱扣等级:10E。

  • 失相保护:已启用。

  • 相不平衡保护:已启用。

  • 接地故障保护:已启用。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?