DOCA0189ZH–05

脱扣复位

过载继电器 的脱扣状态被锁存,必须复位。复位操作释放脱扣指示灯和辅助触点:

  • NC 95/96 触点从断开变为闭合。

  • NO 97/98 触点从闭合变为断开。

一旦脱扣,过载继电器 始终可以手动复位。只有因热过载保护引起的脱扣才能自动复位。有关更多信息,请参阅 热过载保护

如要手动复位 过载继电器

  • 过载继电器 上以机械方式按下复位按钮:

    • 此按钮位于正面或

    • 使用柔性电缆 LAD7305

  • 或使用电气远程复位附件 LAD703● 发送电气远程复位命令。

注: 脱扣命令始终优先于复位操作。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?