装配过程
小心 |
|---|
|
掉落风险
务必使用螺钉将过载继电器固定到接触器。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
按照以下步骤将 过载继电器 安装在 接触器 上:
-
在高级接触器上:从接触器的下游电源端子上拆除理线模块。
在标准接触器上:使用螺丝刀从接触器的下游电源端子上拆除 3 个螺母座。
-
将相适配器向外推。
-
从 过载继电器 上拆除相适配器。
-
将 过载继电器 置于 接触器 下游。
-
向内推 过载继电器 ,听到咔哒声,即表示其已自动锁定。
-
将螺钉放在 接触器 的电源端子上,并以适当的扭矩拧紧。
| 接触器 |
过载继电器 |
工具 |
扭矩 |
螺钉 |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
LR9G115-225 |
艾伦内六角扳手 |
18±1.8 N•m |
M8 |
|
LC1G265–500 |
LR9G500 |
内六角扳手 |
35±3.5 N•m |
M10 |
|
LC1G630–800 |
LR9G630 |
内六角扳手 |
58±5.8 N•m |
M12 |
小心