DOCA0189ZH–05

诊断功能

触点磨损诊断

每次接触器断开电源电路中的电流时,触点磨损都会增大。

控制模块中嵌入的触点磨损算法计算触点的剩余使用寿命。当触点的剩余使用寿命低于 15% 时,将通过以下方式予以指示:

  • 通过接触器正面的诊断 LED 进行本地指示。

  • 通过可选远程磨损诊断模块进行远程指示,此模块仅高级接触器上可选配。

利用这种诊断指示,可以计划预测性维护,以更换整套开关模块,避免故障维护。

有关更换开关模块和复位触点磨损诊断的信息,请参见 开关模块更换

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?