DOCA0189ZH–05

接地故障保护

概述

接地故障保护用于依据 IEC 60947-4-1 和 UL 60947-4-1 标准保护异步电机免受接地故障的影响。

保护类型为 UL 60947-4-1 标准所定义的 A 类。

接地故障保护可用于保护三相 IE1、IE2、IE3 和 IE4 异步电机。

当由于振动或湿气导致负载电路上的绝缘层脱落时,将发生接地故障。

设置

下表显示了用于启用或禁用接地故障保护的旋转开关的位置。

接地故障保护已启用。Ig = 0.75 Ir。

接地故障保护已禁用。

工作

过载继电器 连续计算接地电流 Ig。当接地电流 Ig 超过 10% 时,继电器将在 1±20% 秒后脱扣。

手动复位

接地故障保护只能手动复位。有关更多信息,请参阅 脱扣复位

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?