DOCA0189IT–05

Estensioni morsetti flessibili

Le barre di collegamento flessibili possono essere utilizzate per collegare contattori TeSys Giga avanzati o standard con interruttori scatolati montati sullo stesso piano e orientamento.

La tabella seguente fornisce l'elenco delle estensioni morsetti flessibili utilizzate per collegare contattori avanzati o standard con interruttori scatolati:

Contattore

Interruttore scatolato

Numero di poli

Estensioni morsetti flessibili

LC1G115–225

Tesys Power - Giga Telaio di protezione motore 5

3P

LA9G3111

ComPacT NSX100-250

PowerPacT H- / J-Frame

ComPacT NSX100-250

4P

LA9G4111

LC1G265–500

Tesys Power - Giga Telaio di protezione motore 6

3P

LA9G3112

ComPacT NSX400-630

PowerPacT L-Frame

ComPacT NSX400-630

4P

LA9G4112

LC1G630–800

ComPacT NS630b-1600

3P

LA9G3113

PowerPacT P-Frame

ComPacT NS630b-1600

4P

LA9G4113

NOTA: per facilitare il montaggio, è possibile scaricare gli schemi di foratura JYT1902701 dal sito Web www.se.com.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.